This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:电压参考

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662067/ads127l01-voltage-reference

部件号:ADS127L01

您好,

我对最大允许的Vref电压有疑问吗? AVDD是3.3V,我将Vref和AVDD连接在一起。这是正确的连接方式吗?

此致,

巴拉吉先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balaji

    欢迎参加我们的论坛!

    可应用于REFP和REFN的最大电压以及最大参考电压(REFP - REFN)可在数据表第7页的推荐工作条件表中找到。 为了获得最佳性能,您应提供来自精密电压源(而非AVDD)的参考电压。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您参考第7页,VREFP = AVDD (在我的案例中为3.3V,VREFN = AGND)

    Vref = VREFP - VREFN = 3.3V,但数据表显示的最大值为3.0 V。  

    我喜欢使用3.3V作为参考,但我不清楚数据表中的两个不同数据点。

    我了解电压参考的精密调节器。  

    此致,

    巴拉吉先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balaji,

    不能将3.3 V参考电压(VREF)与ADS127L01配合使用。 如果您将REFP与大于3 V的电源连接,则REFN不能与GND连接。 例如,可以将REFN = 0.3 V和REFP设置为3.3 V,以便VREF = 3.3 V - 0.3 V = 3.0 V。无论采用哪种方法,您都需要在系统中生成AVDD以外的另一个电压轨。 就个人而言,我会将REFN与GND绑定,并使用精密电压参考来生成REFP。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢