This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:关于ADS7830精度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663417/ads7830-about-ads7830-precision

部件号:ADS7830

尊敬的支持团队:

我们正在测试ADS7830, VDD=3.3V。 我们发现 ,如果不将COM引脚与GND连接,则输出将不是非常线性的, 结果如下所示:

对于2.5V输入,将获得2.7V电压,

对于1.8V输入,将获得1.52V电压

对于0.9V, 将得到0.86V。

全刻度输入将为3.V

如果将COM与GND连接,则全刻度将为2.5V,输出将正常。 因此,请帮助确认以下事项:

1.客户是否应始终将COM连接到GND? COM为什么会影响结果? (是否为输入通道的"GND]?)

2.在D/s中,下面对全刻度进行了描述, 全刻度应该是Vref还是VDD?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    请查看ADS7830数据表第14页上的表2。 您始终在正负输入之间采样(请参阅原始帖子中的模拟输入片段),因此当您在单端模式下使用ADS7830时,您必须在COM引脚上采样,该引脚通常与GND相连。 打开COM时,(-)输入基本上是浮动的,这就是您看到非线性转换结果的原因。

    使用内部2.5V参考时,输入范围为0-Vref。 您可以使用最高为+Vdd级别的外部参考,在这种情况下,输入跨度在技术上仍为0-Vref (如果您喜欢这样考虑,则为0-Vdd)。 如果您使用3.3 内部2.5V参考对Vdd应用+Vref,输入范围为0-Vref,并且高于Vref的任何电压都将在正满刻度范围内剪辑,输入(绝对输入范围)可能高达3.5V,然后才会有损坏设备的风险。