This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:不能通过高速数据转换器Pro识别电路板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663418/adc12dj3200evm-board-not-recognized-through-high-speed-data-converter-pro

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12DJ3200TSW14J56EVM

尊敬的e2e支持:

我的客户刚刚收到我们的ADC12DJ3200EVM A版

他正在使用 捕获板TSW12J56 Rev. B

工具“高速数据转换器Pro v.4.80 ”不提供在配置窗口中选择ADC12DJ3200的选项。

  1. 此“高速数据转换器Pro v 4.80 ”版本是否缺少任何内容?
  2. 或者,“高速数据转换器Pro v 4.70 ”也包括了它。 是否有机会恢复此版本?

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL,

    TSW14J56EVM B版不支持此ADC板。 我们不再支持TSW14J56 主板的此修订版。 客户将需要更新的主板,即TSW14J56EVM Rev E

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的反馈。
    是否有办法获得我们的高速数据转换器Pro 4.70 v的以前版本?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL,

    我刚刚检查了版本4.7 中的ini文件,版本B不支持此EVM。

    此致,

    Jim