This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:tsw1266evm

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663404/tsw1400evm-tsw1266evm

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: ADS5402

我们正在使用tsw1400evm和tsw1266evm来采集数字数据。 我们很难理解其GUI中的几个选项。

在tsw1400evm GUI中:

1)什么是ADC目标输入频率? 它如何依赖于ADC输出数据速率?

2) ADC输出数据速率和时钟的频率是否应该相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3806.slwu087d.pdfNikunj

    如果使用的是相干IF输入,则需要为ADC目标输入频率输入精确的频率值。 如果您没有使用连贯的输入,您可以将此字段留空。 有关此方面的信息,请参阅HSDC Pro GUI用户指南(随附)。

    如果ADC不使用十进制,则采样率和输出数据率将是相同的值。 对于ADS5402,如果使用2x小数,则输出速率为采样速率的1/2。

    此致,

    Jim