This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ID寄存器

Guru**** 2975430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662128/ads1292r-id-register

部件号:ADS1292R

您好,

我已经为ADS1292R制作了电路,现在我正在尝试将其连接到Arduíno Ω。  

首先,我写了我的密码,只是为了阅读身份证件。 有时,答案是118,有时是115 (十进制数字)。

但根据ADS1292R数据表,这并不是好的。 我想知道我的IC是否会损坏,或者我的代码是否有问题。  

非常感谢,

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的帖子。

    ADS1292R的器件ID应始终为0x73。 请检查您是否遵循第62页上的开机重置程序。 您可以尝试在所有电源打开后发出额外的/reset脉冲或发送reset命令。 这应可通过将设备重置为已知良好状态来解决此问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    我发现了我的问题。 我同时为AVDD-AVSS和DVDD-DGND提供3V电压。 我将DVDD-DGND更改为3V,似乎工作正常。

    非常感谢您的快速帮助。

    此致。