This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADC规格取决于CLKIN类型CMOS或LVDS

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663283/ads4449-adc-specification-depending-on-clkin-type-cmos-or-lvds

部件号:ADS4449

尊敬的技术支持团队:

您是否有关于SFDR 等差异的一些信息,具体取决于LVCMOS (单端)或LVDS (差分)?

您推荐哪种CLKIN?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD,

    建议以差分格式保持输入时钟,并使上升/下降时间较快。 差分格式减少了共模耦合对采样时钟引脚的影响,因为它来自板上的任何杂散(或附近)信号。 此外,如果应用了较大的时钟信号振幅,通常可以确保快速上升/下降时间。

    例如,输入时钟可以是具有750mVpp差分摆动的LVDS格式。 它也可以是具有1.5Vpp差动摆幅的正弦波时钟。

    也可以是具有1.6Vpp差动摆动的LVPECL时钟。

    在所有这些选件中,LVPECL标准提供 更高的回转,因此上升/下降时间更快。

     

    数据表图使用差分正弦波时钟,幅度为1.5Vpp。 数据表中有一个图表(图26)显示了影响

    降低振幅(以正弦波为例)。

    您可能会看到噪音 和SFDR在较低时钟振幅下降级。 噪音降级主要是由于总抖动的降级,从而降低时钟振幅。 SFDR的降解主要是由于HD2中的降解。 在较低的时钟振幅下,即使是模拟输入到时钟输入引脚的小耦合也会产生显著影响。 当输入信号与采样时钟输入耦合时,会导致HD2降级。

    此致,

    Jim