This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:差分输入阻抗

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662275/ads1220-differential-input-impedance

部件号:ADS1220
在“线程: ADS1114”中讨论的其他部件

您好,

我正在寻找ADS1220差分输入阻抗的描述。

当PGA可调节时,ADS1220的差分输入阻抗是多少?

例如,ADS1114数据表

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    ADS1114和ADS1220具有多种不同的输入架构。  此外,ADS1220还具有真正的PGA,可以禁用和绕过。  阻抗意味着某种动态影响,可能会随不同的工作条件而变化。  换言之,阻抗可能会发生变化,并且不像真正的电阻那样是线性的。  

    对于ADS1114,输入为开关电容。  这些输入端的充电/放电会产生较小的平均电流。  上限值随FSR的不同而变化。

    对于ADS1220,我们认为可以更好地描述输入电流,以图形方式显示 阻抗变化对温度和输入电压的影响。  请注意典型特性图解中的图19和图20,以了解当PGA启用时。  此处的信息更清楚地说明了差分输入电流如何随工作条件而变化。  图25和26显示了禁用和绕过PGA的情况。  差速 器壳体的阻抗将非常高,因为显示的电流非常低,除非设备在高温下工作。

    还有 绝对输入电流图。  在所有情况下,ADS1220中的器件都会在较高的温度下开始泄漏。  AIN3是最坏的情况,因为此输入具有低侧开关。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    我理解您的意见。

    此致,
    Seishin