This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:驱动程序安装和软件设置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663254/ads8900bevm-pdk-driver-installation-and-software-setup

部件号:ADS8900BEVM-PDK
在“线程:ADS9110”中讨论的其它部件

大家好

我正在使用ADS8900/ADS9110 EVM-PDK9110 EVM-PDK。  我安装了ads9110和ads8900软件。 但我无法打开。它将显示:

我 通过安装软件文件夹更新设备驱动程序。 但它显示:

请帮个忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    感谢您的请求。 我已通过电子邮件直接与您联系,并提供了支持Windows 10的更新PHI控制器驱动程序安装程序,以解决问题。 Windows 10的更新安装程序正在发布中;请等待几天,以便在Web上显示更新。

    非常感谢,

    此致,
    路易斯