This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:带有TM4C123的Profibus /现场总线示意图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, DAC8740H, DAC8750, DAC8741H, DAC8742H, XTR117, OPA316, XTR115, XTR116, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663222/dac8740h-profibus-fieldbus-schematic-with-the-tm4c123

部件号:DAC8740H
主题中讨论的其它部件:Profibus,, DAC8750DAC8741HDAC8742HXTR117OPA316XTR115XTR116DAC161S997

是否有显示如何将DAC8740H连接到MSP以支持Profibus的参考原理图?

我的最终目标是使用DAC8750通过多种型号和零欧姆在一个PCB上支持HART,Profibus和现场总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard,

    DAC8740H是三器件系列的UART变体(DAC8741H支持SPI,DAC8742H引脚选择UART与SPI)。 因此,需要将UART_IN (引脚7)和UART_OUT (引脚10)连接到MSP430 UART总线,并将CD (PIN6)和UART_RTS (引脚8)连接到中断,以通信内部FIFO和载波检测/Jabber抑制器状态。

    虽然CD和UART_RTS引脚更改了功能,但HART需要类似的连接方案。

    与其他两种协议相比,Profibus PA模式下的操作在大多数情况下没有什么特别之处,所以我可能误解了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在PROFIBUS /现场总线中,我不会使用DAC8750或相关回路电路,正确。 我要说明所有这一切,只需使用两个MOD_OUT和MOD_In进行2线Profibus连接。 MOD_OUT并行CAP和时钟频率只是需要更改的内容? 我想确保我的思考过程正确。 非常感谢您的迅速回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard,

    谢谢,这个问题对我来说更有意义。 您不是要求连接到MSP430,而是要求整个原理图。

    现在,我们正在为Foundation Fieldbus开发堆栈,这反过来将推动我们向FieldComm Group提交认证。 具体的Profibus PA认证将是我们的第三项工作,尽管基础现场总线和Profibus PA基于相同的PHY类似硬件可能足以实现合规性演示目的。

    我们当前设计背后的SCH附于此帖子中,下图用于快速参考。 同时为同一电路附加TINA模拟。

    当然,这种设计不是支持多个协议的"通用"发射器,因此我们已删除DAC等。但是,您可以在此处查看我们建议的滤波器组件等。

    您可以选择使用XTR115,XTR116或XTR117之类的电路来代替我们在本建议书中列出的OPA316电路。 您只需要一些东西来控制回路电流,对于FF和PA来说,回路电流只是一个直流电流(不像HART那样变化)。 另外,DAC8750在此处不适用,因为它的设计不符合2线环路体系结构,而是适合于3线和4线传感器发送器或PLC拓扑。

    如果您希望能够支持HART,则需要DAC,因此您可以在之前的备注基础上添加DAC来驱动XTR设备之一,您可以离散地构建一些设备,也可以查看DAC161S997之类的设备。 下面的参考设计讨论了XTR和完全离散方法的一些示例:

    XTR:

    离散:

    e2e.ti.com/.../DAC8740H_5F00_PAFF_5F00_Discrete-Loop-Powered-Transmitter-Simplified.pdf

    e2e.ti.com/.../DAC8740H-PAFF-Discrete-Loop-Powered-Transmitter-Simplified.TSC