This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:级联配置和菊花链配置的优点和缺点

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662902/ads1298-the-advantage-and-disadvantage-of-cascade-configuration-and-daisy-chain-configuration

部件号:ADS1298

大家好,

   级联配置和菊花链配置的优点和缺点是什么?我想使用多个ADS1298时应该考虑哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    级联的优点是可以独立选择每个设备,因为每个设备都由其自己的芯片选择控制。 所选的任何设备都具有发送和接收数据的MOSI/Miso控制。 此配置最适合大多数应用程序(只要您有足够的GPO来容纳要使用的设备数量)。

    通过菊花链,所有设备都连接在一起,数据将作为一个长的连续流提供,在每个设备的状态和数据字之间有一个"不在乎"位。 如果您希望同时从多个输入进行连续更新,而不是必须单独控制每个输入,则此设置将是理想的。