This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1 I2C

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662909/tvp5150am1-tvp5150am1-i2c

部件号:TVP5150AM1

TVP5150AM1MPBSREP,模拟信号输入,BT656的输出不是720 * 576i,25Hz或不是?
以下寄存器配置是否正确?
    I2C地址:0xB8
    HDMI_WriteI2C_Byte_5150 (0x03,0x29);
    HDMI_WriteI2C_Byte_5150 (0x0F,0x0A);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解这个问题?

    ITU-656输出将与模拟输入视频的格式匹配,可以是以下任意格式...

    NTSC (J, M, 4.43 ),PAL (B,D, G,H,I,M,N, NC)和SECAM (B,D,G,K, K1,L)

    输出格式也可配置为ITU-601

    巴西,

    Steve