This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:提供配置建议

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662997/ads54j66-advise-with-configuration

部件号:ADS54J66

尊敬的团队:

我的客户希望在以下配置中使用ADS54J66。 请您提供以下建议。

在他们的系统中,有1个ADS54J66可与Xilinx FPGA配合使用。
4个ADC,每个为500MSPS,无小数。

我们已经浏览了数据表和EVM GUI,并了解需要使用LMFS=4421。 在这种情况下,每个信道速率将为10Gbps。 (4个10Gbps信道)。

如果我们要在子类1中工作-我们要计算SYSREF频率,为此,我们需要K
您能告诉我们如何找到K吗?

此外,我们还考虑在子类0中工作。 在这种情况下是否可以这样做?
在这种情况下,我们应该如何配置设备 ?
在这种情况下,什么是LMFSK?
如何端接SYSREF引脚?

在ADS54Jxx GUI上,我注意到LMFS=4421操作没有选项-尽管ADS54J66数据表中已对其进行了很好的定义(第38页的表13)。 在LMFS=4421 (无小数)时,是否有任何方法演示EVM的操作?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,
    我已将您的问题发送给熟悉此设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    有关在旁路模式下操作的信息,请参阅随附文档中的最后一个示例。 对于K,根据JESD204B标准,17 < F*K < 1024。

    如果F =2,我们通常设置K =10。 因此,如果其数据速率为500Msps,则LMFC = 500m/10=50MHz。  SYSREF = LMFC/I,其中i = 1,2,3,4...

     

    对于子类0,必须将JESD子类寄存器设置设置为子类0模式,并且必须使用寄存器写入来脉冲SYSREF,以同步内部计数器。  然后,SYSREF应在P和N引脚之间端接100欧姆。  

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../7416.ADS54J66EVM-Quick-Startup-Guide.docx