This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:输出格式和后处理选项

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663015/tsw1400evm-output-format-and-post-processing-options

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:TX517TX810

团队成员,您好!

我希望设计一个超声成像系统,它具有下面的信号链

TX517 -> TX810 ->换能器-> AFE58xx -> TSW1400 ->后处理->显示

请帮助我解答以下问题

1. TSW1400EVM的输出格式是什么? 是否可以直接用于后处理以生成所需的图像?

2.您是否可以推荐TI的一些图像处理板来满足我的需求?

我对此完全陌生,如果问题不清楚,请原谅。

此致,

Jayadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jayadev:
    TSW1400EVM设计为与我们提供的高速数据转换器Pro软件配对的捕获卡。 HSDC Pro可以将捕获保存为I32 CSV文件,您可以直接在Excel中查看或作为ASCII文件导入到分析程序中。 还有一个二进制保存选项,但此格式仅适用于重新导入HSDC Pro。

    您可以考虑的下一步是自动化HSDC Pro软件。 安装后,查看此目录以查看LabVIEW,C,Matlab和Python自动化示例
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual和示例

    TSW1400EVM固件可在TSW1400EVM页面上找到。 如果您的原型需要更高的性能(捕获再触发器速率,确定性再触发器等),您可以在Quartus (英特尔FPGA开发软件)中编辑固件以满足您的需求。 请理解,我们不能在TSW1400EVM上支持自定义固件。

    此致,
    Brian