This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:如果使用TSW54J60EVM和ADS54J66,如何获取超过6.5536万个样片?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663036/ads54j66-how-to-acquire-more-than-65536-samples-if-i-using-tsw54j60evm-and-ads54j66

部件号:ADS54J66
主题中讨论的其他部件: TSW54J60EVM

您好,

   我使用的是TSW54J60EVM和ADS54J66板,我无法在四个ADC输入中的每一个中获取更多的TAM 6.5536万样片。 最大限制是6.5536万个样本,还是可以通过软件或硬件配置来增加?

此致

法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    您需要在HSDC Pro GUI上的"Capture Option"(捕获选项)选项卡下增加捕获大小参数。 有关详细信息,请参阅HSDC Pro 3.1 用户指南的3.1 .GUI部分。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../5305.slwu087d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢你。
    法拉说