This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于超声成像的AFE

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX810, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662241/afe-for-ultrasound-imaging

主题中讨论的其他部件:TX517TX810AFE5818

团队成员,您好!

我期待着使用相阵换能器(最好是2D)设计超声成像系统。 我需要找出最适合我需要的AFE设计。 从其中一个讨论线程中,我发现信号链是TX517 ->传感器-> AFE58xx -> TSW1400。  


是否有为超声传感器提供完整接口解决方案(传输+接收)的定制ASIC/ EVM。如果没有,组装一个的最佳方式是什么?

我对这一领域非常熟悉,如果查询不清楚,请原谅。

欢迎提供任何意见

此致,
Jayadev  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayadev,

    目前我们还没有这样的解决方案。最好的还是TX517+TX810+AFE58xx+TSW1400。

    最能满足您需求的AFE可能是AFE5818系列。它是16通道AFE,已生产2年。许多客户验证了它并获得了非常好的图像。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiaochen:

    感谢您的迅速回复。 在这方面,我还有几个问题
    1. TSW1400的输出是否可用于生成图像-如果是,哪种显示单元是兼容的(某些特定的PC软件或是否需要单独的显示硬件)
    2.传感器是否有任何输入-输出规格可用于此设置-是否可以直接用于这些装置,或者是否需要为同一装置安装额外的连接器?
    3.除上述+连接器之外的任何其它硬件,我的设置都需要-如果不需要,我认为[ Transducer +(TX517+TX810+AFE58xx+TSW1400) EVM + Display Unit]应该可以为我提供超声波成像解决方案
    请回复

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    构建一个用于成像的平台需要更多。TX517是一个1~2 Ω 信道发送器。电流系统需要32至64个信道。因此,它还没有准备好成像。

    EVM主要用于评估芯片性能,而不是用于系统映像。您必须设计自己的主板;或从第三方设计室获得帮助。

    许多研究人员都在使用 http://verasonics.com/ 作为成像平台。 如果需要,我们还可以向您推荐一些设计公司。如果您想获得一些联系信息,可以发送电子邮件。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiaochen:

    感谢患者回复。

    是否有任何可用于成像目的的替代TX517?

    由于我正在寻找一种终端解决方案,我不喜欢使用任何现成的成像平台。 相反,我更喜欢在AFE输出上执行必要的后处理,然后使用适当的显示来呈现相同的输出。 我们也欢迎任何有关这方面的线索。

    谢谢!