This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:双通道模式:配置和数据速率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662864/adc08d1520-dual-channel-mode-configuration-and-data-rate

部件号:ADC08D1520

您好,

我们正在尝试在  双通道模式下使用ADC08D1520,所附是ADC接口的示意图。 我们想对250 MSPS /通道的数据进行采样。 现在,我们正在将250MHz时钟作为输入时钟馈入ADC (CLK+/-)。 输入频率是否正确? ADC (DCLK+/-,DCLK2+/-)的输出时钟频率是多少?

以下是我们的配置顺序:

 x"001",x"1"和x"92FF";--标题和注册地址及注册数据(ConfigReg)
 x"001",x"9"和x"27FF";--标题和注册地址及注册数据(ExtConfigReg)
 x"001",x"2"和x"007F";--标题和注册地址及注册数据(IoffsetReg)
 x"001"& x"A"& x"007F";--标题和注册地址与注册数据(QoffsetReg)
 x"001"& x"3"& x"F07F";--报头和注册地址与注册数据(IfullscaleReg)
 x"001"& x"B"& x"F07F";--标题和注册地址与注册数据(QfullscaleReg)
 x"001"& x"0"& x"FFFFFF";--标题和注册地址与注册数据(校准注册)

请您帮助我们了解上述数据速率的配置顺序吗?  

如果您有任何疑问或疑虑,请告知我们。

提前感谢

mk