This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259EVM-PDK:Unable to connect to LabView。 如果有办法,请帮我解决。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662828/ads1259evm-pdk-unable-to-connect-to-labview-help-me-out-if-there-is-a-way

部件号:ADS1259EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCPro

使用所提供的ADCPro软件,PDK工作正常。 但我希望使用从ADC获得的数据来实施一些筛选器。  

是否有任何方法将开发板连接到LabView,或者是否有方法将数据从ADCPro持续发送到LabVIEW以进行进一步处理。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RAM K2,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    我认为执行其他后处理的最简单方法是将ADCPro数据保存到文件中,然后将该数据读取到LabVIEW中。 ADCPro提供了“数据记录器”功能(请参阅《ADCPro用户指南》中的3.5 Tm5部分),该功能可以将多个数据捕获保存到一系列文件中。

    通过ADCPro以"块"收集数据的方式,我认为您无论如何都不能将数据传输到LabVIEW;但是这应该能让您非常接近。

    此致,
    Chris