This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM板上的内存

Guru**** 2596785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662803/tsw1400evm-memory-on-the-tsw1400evm-board

部件号:TSW1400EVM

您好,  

我只是想知道我们是否可以增加TSW1400EVM上FPGA板上的内存? 如果是这样,我们可以在TSW1400EVM上使用的最大内存是多少?  

谢谢!

Joshua Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Joshua,
    TSW1400EVM具有用于DDR捕获内存的SO-DIMM200插槽,并随附1 GB DIMM。

    我们的固件版本是围绕这种内存深度构建的,我们无法为TSW1400上具有更高内存的固件版本提供工厂支持。

    如果您可以访问Quartus,则可以从TI.com上的TSW1400EVM页面下载固件。 从该固件项目中,可以将其扩展为使用更高的内存DIMM,但我们尚未检查设计约束以进行验证。

    此致,
    Brian