This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:请求PCB布局文件,以查看AVSS和GND平面连接的方式

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661181/ads131a04evm-request-for-pcb-layout-file-to-review-how-avss-and-gnd-plane-connectivity

部件号:ADS131A04EVM

大家好,

我们在  设计中使用ADS131A04IPBSR ADC,它以单电源(+5V)模式运行。 我们已将AVSS (引脚10)连接到模拟接地平面, 并将GND (引脚27)连接到数字接地板。 两者都使用0欧姆电阻器在公共点连接在一起。  

您能否建议这种方法是否适合ADC性能?

我们能否获得 ADS131A04EVM的PCB布局文件来验证接地连接?

布局和布局如下图所示,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh您好!

    附件是一个包含ADS131A04EVM光绘文件的ZIP文件。 示意图已包含在用户指南的末尾。

    e2e.ti.com/.../ADS131A04EVM_5F00_gerbers_5F0.28万_PA015A_2900_.zip</s>2900

    让我回顾一下您的布局并稍后回复您。 您是否还有可以分享的示意图?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您与我们分享这些细菌。 请 查找随附的示意图以供查看。 它具有ADC和电源电路。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢

    Mahesh

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Schematice_5F00_V0.7.pdf.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh您好!

    我在原理图中没有发现任何明显的错误,对我来说没问题!

    关于AGND和DGND之间的0欧姆电阻,我认为有多个地方将它们短接在一起是个好主意。 应将至少一个放置在尽可能靠近设备的位置。 拼接通孔还应有助于使两个地面平面非常接近。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常感谢您的评论。 我们一定会让一个0欧姆电阻器靠近设备

    通过EVM光化器后,我们将数字接地(DGND)连接到5V和3.3V电源。

    保持VREF IC与模拟GND的连接。 现在,接地平面分割如下所示。  

    对原理图的唯一更改是5V模拟电源的接地平面参考。 请查看随附的更新示意图。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Schematics_5F00_Feb6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahesh,

    做得很好! 这样,所有模拟回路电流都将通过电路板的数字侧流回电源,而不是通过相反方向流回电源。 如果您有其他问题,请告知我们!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan回顾和分享你的想法!