This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:链配置+隔离

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661513/ads131a02-chaining-configuration-isolation

部件号:ADS131A02
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我们的客户希望使用4x A02,但要求隔离每个通道。

A02链似乎与E08设备的菊花链不同。

我是否正确理解A02链仅使用/Done和/CS销,因此在两者之间使用隔离器没有真正的限制?

(对于E08,我了解菊花链似乎是一个移位寄存器,因此在每台设备之间进行额外隔离可能会更加棘手)。

谢谢,致以诚挚的问候
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    是的,A0x和E0x设备的两种菊花链模式之间存在差异。 Done (完成)作为/CS发送到下一个设备,但它们都共享相同的SCLK,DIN,DOUT和DRDY。 当您说它们需要在每个通道上隔离时,是每个模拟输入通道还是每个ADS131A02通道对?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    感谢您的回答。
    好的,我认为较低的通道版本与较高的通道版本存在差异。
    但如果我正确地理解了您的意思,则区别在于A0x和E0x之间? 我会更深入地了解这一点!

    实际上客户需要4个隔离V通道,但不幸的是没有ADS131E01 :)(甚至是E02?)

    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    如果您需要信道到信道隔离,ADS127L01也可能非常适合此应用。 我将离线联系您以收集更多具体信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    感谢您的回答,并对延迟回复表示歉意。

    客户需要隔离每个通道(电压测量)。 目的是仅使用A02的一个输入,但我正在检查一些选项,如隔离放大器-但我担心这在整个系统成本中会更昂贵。

    如果您有任何想法,请告诉我。

    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将发送一些有关新部件的信息。