This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Delta Sigma SPI中断与采样与准确度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662745/delta-sigma-spi-interruption-vs-sampling-vs-accuracy

您好,

我有一个一般问题:

在 具有SPI的一般 Δ-Σ ADC上,

设备采样时SPI通信是否中断?

或者,另一方面,当数据必须通过SPI进行通信时,是否存在采样中断?

或者,设备不能同时进行采样和发送SPI通信?

如果是,则会对设备的准确性产生一些缺点。 我弄错了吗?

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    一般而言,即使在SPI传输过程中,Δ-Σ 转换器也始终进行采样。 请随意给我一个注释,我可以向您介绍一些说明 Δ-Σ 转换器工作原理的材料。