This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:随机更改配置

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662404/lmp90100-random-change-of-config

部件号:LMP9.01万

大家好,

一位客户问我们以下问题:

我们有一个使用LMP9.01万的ADC卡,它全天候不间断工作。
此设备具有一组应配置的内部寄存器,这是在初始化时完成的。

我们认为,在一些随机的时间,配置数据会发生变化,这可能是由于工作环境中的电噪音造成的。
这种情况很少见,但非常令人不安,客户重置电源,一切都恢复正常。

是否有一种简单的方法来验证芯片配置是否未更改?
如果我们在循环中读取配置寄存器进行验证,它是否会对ADC转换产生任何影响?

请尽快通知,

阿里克

AFAE,以色列销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arik,


    我不知道LMP9.01万随机更改其配置的任何实例。 但是,我可以想到两个可能导致配置寄存器与预期不同的事情。

    1.写入期间SPI通信中有噪音。 如果在写入配置寄存器时出现噪音,则可能导致寄存器写入不正确。 特别是SCLK上的噪声会使SPI提前,从而使从属设备无法获得正确的数据输入。 另一个可能的实例

    2.电源电压不足的情况。 如果设备电源短暂低于其工作电压,则寄存器可能已损坏。 我不知道此设备的寄存器中有任何数据损坏的具体情况,但这是许多数字电路中的问题。

    如果他们遇到噪音问题,那么他们可以通过更多屏蔽和SPI线路(特别是SCLK)上的少量滤波来清除噪音。 如果寄存器完全损坏,则可能是电压过低的原因。 出于好奇,配置寄存器中有多少已更改? 客户能否在转储寄存器数据之前和之后提供数据?

    除了反复读取和验证寄存器值之外,我想不出一种简单的方法来验证芯片配置。 这不会对ADC转换产生任何影响,但可能取决于客户布局。 如果数字线路在任何模拟线路上或跨任何模拟线路运行,电容耦合可能会增加测量噪声。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    谢谢你。

    客户已回复:

    这些设备在大多数客户中都能正常工作,没有任何问题。 SPI线路较短。 我假设电源出现了一些故障。
    但是,我们需要一个快速的解决方案。
    因此,看起来读取和验证将起作用。
    是否定期写入配置(例如每5秒写入一次)有任何问题?
    它是否会对转换数据产生任何影响?


    请提供建议。

    有力
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik,


    如果存在电源故障,则可能需要使电源旁通电容器稍大一点。 我不知道他们的电路,也没有原理图,但是如果他们使用1uF电容器作为电源旁路,那么增加到10uF可能会有帮助。

    对于定期写入设备,我认为这不会影响转换数据。 出于好奇,当配置寄存器出现意外值时,这只是一个单位错误还是整个寄存器已损坏? 如果出现“退电”情况,我会在整个配置寄存器中出现错误。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    最新客户反馈:
    很遗憾,我们不知道。
    欧洲的系统存在问题。 它是一种筒仓称重系统,称重传感器通过3至5米电缆连接。 有时读数变化很大,例如显示-1500而不是3000。 复位后读数恢复正常,因此它不是某些EEPROM存储的校准数据。 这种情况在多个单元中发生,但我们不能在实验室中引发。 我们可以在实验室中看到一个问题,当我们瞬时缩短芯片VCC时,它也是负载单元激励电压。 因此,我们尝试从各个方面进行拍摄,以解决此客户问题。
    我们假设将来会在其他地方遇到这类问题,并希望使该制度尽可能健全。

    如果您有更多的见解可以帮助您了解,那就知道吧。

    此致,

    有力
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik,


    感谢您的更新。 希望客户能够找到发生错误的事例,并对设备配置寄存器进行相应的读取。 如果问题与电压不足有关,那么我建议使用额外的旁通电容来支持电源电压可能会有所帮助。

    我将与其他一些研究过此设备的应用工程师联系。 如果他们有任何意见要添加,我会告诉您。


    吴若瑟