This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:输出数据不稳定

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662227/ads8684a-output-data-is-erratic

部件号:ADS8684A
主题中讨论的其他部件:ADS8688

我们正在项目中使用ads8688 ADC。我们可以读取范围设置参数。但没有转换的数据。请在下面查找屏幕截图。

1.通道启用

2.范围设置

3.自动扫描

4.在miso中没有数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakumar,您好!
    感谢您选择我们的精密ADC。 您能否分享您的示意图? 您也可以放大这些屏幕截图吗? 谢谢。

    此致
    戴尔