This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:评估模块(PGA411Q1EVM)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662438/pga411-q1-evaluation-module-pga411q1evm

部件号:PGA411-Q1

您好,  

我正在尝试与  PGA411-Q1 EVM连接,以便通过另一个TI微控制器读取角度数据:

1) GUI随机运行,虽然我遵循了手册中提供的步骤,但有时会检测到主板,我可以获得读数,大多数情况下,主板无法读取USB固件版本或解析器模块:  

  

2) EVM具有UART (J13)和SPI (J12)端口,但我找不到有关如何使用这些端口与板载MSP控制器通信的文档  

谁能告诉我们,获得 PGA411可靠连接的最快方式是什么?  

谢谢!  

阿特夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atef,

    1) 您必须一直按住EVM上的“MCU_RST”按钮,直到USB_RDY LED呈稳定绿色。 可能需要尝试几次。 必须在LED稳定亮起时启动GUI。
    2) 我们不提供EVM上MSP430的示例代码,但欢迎您连接到自己的MCU和PGA411 SPI端口。 在这种情况下,您将直接与PGA411通信。

    谢谢!

    -Clancy