This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281EVM-PDK:ADS1281EVM的大小

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662182/ads1281evm-pdk-size-of-ads1281evm

部件号:ADS1281EVM-PDK

我的客户想知道ADS1281EVM的长度/宽度,因为这是他们的购买过程。  

由于没有发布任何gerber文件,我们需要业务部门提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    ADS1281EVM-PDK是双电路板安装。 在这种情况下,长度和宽度由控制器板(即MMB0)控制。 您需要EVM的大小还是控制器的大小? 您能否提供有关尺寸为何重要的其他详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,我的客户是一家政府机构。 因此,他们获得了标准采购程序。

    如果我们有两个板尺寸估计值,这将很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    MMB0 (主板)大约是4.75 英寸乘3.25 英寸(或12 cm by 8.2 cm)。
    ADS1281EVM (子卡)大约是3.875 英寸乘1.75 英寸(或9.84 cm by 4.44 cm)。

    组装后,两个卡的总高度约为1.5 英寸(或3.8 cm)。

    此致,
    Chris