This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:在收集原始数据时如何获取时间戳?

Guru**** 2788375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661820/ads8588sevm-pdk-how-to-take-a-timestamp-when-collecting-raw-data

部件号:ADS8588SEVM-PDK

使用ADS8588 EVK进行原始数据收集时,
如何在原始数据中插入类型时间戳?

范围为0.0亿秒(纳秒)

我该怎么办?

例如

时间戳(nsec) 样片-
模拟通道输入1    
电压(V)—
模拟通道输入1    
样片-
模拟通道AIN2    
电压(V)—
模拟通道AIN2    
0.0亿 0 0.0200 0
0.0.00030518亿 1. 0.0200 1.
0.0.00061035亿 0.0200
0.0.00091553亿 3. 0.0200 3.
0.0.0012207亿 4. 0.0200 4.
0.0.00152588亿 5. 0.0200 5.
0.0.00183105亿 6. 0.0200 6.
0.0.00213623亿 7. 0.0100 7.
0.0.00244141亿 8. 0.0100 8.
0.0.00274658亿 9. 0.0100 9.
0.0.00305176亿 10. 0.0100 10.
0.0.00335693亿 11. 0.0100 11.
0.0.00366211亿 12. 0.0100 12.
0.0.00396729亿 13. 0.0100 13.
0.0.00427246亿 14. 0.0000 14.
0.0.00457764亿 15. 0.0000 15.
0.0.00488281亿 16. 0.0000 16.
0.0.00518799亿 17. 0.0000 17.
0.0.00549316亿 18. 0.0000 18.
0.0.00579834亿 19. 0.0000 19.

---

———

在1.0亿 (秒)范围内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EVM不支持时间戳功能。 但这可以在您用于设计的固件中实现。 可以使用占线信号或转换开始信号的上升沿(注意此设备上有两个convertstart)触发要获取的时间戳。

    此致

    Cynthia