This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:同步两个TSW1400evm

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661686/tsw1400evm-synchronizing-two-tsw1400evm

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS4249EVMDAC3482EVMDAC3482

我们使用两个tsw1400evm。 一个连接到ADS4249evm,另一个连接到DAC3482evm。 我们从 DAC发送数据,从ADC捕获数据。

1.如何同步 两个TSW1400evm?

2.我们使用的DAC频率为1.23GHz,ADS的最大工作范围为250MHz。 我们应该以什么频率操作ADS来采集数据? 我们是否可以通过将 1.23GHz除以整数来设置可以获得的任何频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayank,
    我已将您的问题发送给一位工程师,他可以查看您的设置。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    是的,您可以使用HSDC Pro用户指南中介绍的触发器功能来同步两个TSW1400EVM    3.1 .3.4 部分将很有帮助。

    您是否尝试匹配ADC和DAC的数据速率? 其中一个选项是在DAC3482上插值为8x (2x,4x,8x或16x为选项),因此ADC将能够以相同的数据速率采样(1.23 GHz/8 = 153.75 MHz)。

    您是将此应用程序用作实时应用程序,还是执行一些后处理?

    此致,