This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:是否有理由使用ADS1118来代替某些较新的ADC IC?

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1220, ADS1247, ADS1246, ADS1248, ADS1262, ADS1263, ADS122U04, ADS124S06, ADS124S08, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661190/ads1118-is-there-any-reason-to-use-the-ads1118-instead-of-some-of-the-newer-adc-ics

部件号:ADS1118
线程中讨论的其他部件: ADS1220ADS1247ADS1246ADS1248ADS1262ADS1263ADS122U04ADS124S06ADS124S08ADS114S08

我正在寻找一款具有PGA的高分辨率ADC来测量热电偶。 我已经看到了ADS1118建议的“5月”时间。 但是,在四处看看之后,TI似乎有许多更新的,分辨率更高的替代产品。 下面是我找到的一个列表:

部件名称 ADC位 SPS 信道
ADS1220   24岁 2k 4.
ADS1246/ADS1247/ADS1248</s>1247 1248  24岁 2k 2/4/8.
ADS1262/ADS1263</s>1263 32岁 38k 10.
ADS122U04   24岁 2k 4.
ADS124S06 / ADS124S08 24岁 4K 6.

现在,我正在考虑使用ADS1262或 ADS124S08。 是否有任何理由应该改用ADS1118?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    ADC的选择最终取决于测量可能需要的功能,通道数,所需的数据速率以及所需的分辨率。 在您提到的器件中,ADS1118是16位器件,而其它器件是24位器件(如果是ADS1262,则为更高)。

    ADS1118是一款出色的器件,但如果您需要更高的精度,则ADS1220可能更适合您的应用,成为类似器件。 两个通道都有两个通道,因此您可以测量热电偶并执行冷接点测量。

    如果您还需要RTD或网桥测量,并且需要更高的信道数,我可能会推荐ADS124S08。 它基本上是下一代ADS1248器件。

    考虑什么类型的应用? 如果您解释您尝试测量的内容,我们应该能够帮助您提出建议。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joseph,

    我的系统具有16个热电偶。 对于8个通道,我希望至少在0°和200°C之间获得0.5°(C)分辨率。对于其他8个通道,我希望在0°和1000°C之间获得1°C分辨率。我需要每秒对所有16个通道进行2-4次采样。 我有一个差分多路复用器,必要时可以使用,但最好将所有探头连接到ADC。 如果需要,我可以使用多个ADC芯片。

    我当时使用的是MAX3.1856万,但此芯片不允许接地热电偶探头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    我认为一些ADS114S08或ADS124S08设备可以满足您的需要。 但是,您需要更快的数据速率才能获得如此多的信道。 如果您有16个信道,并且每个信道采样2次,则您将需要最低32 SPS的数据速率。

    但是,我不确定您的接地热电偶探头的问题。 如果接地意味着热电偶焊接到护套外,护套导电,则可能是问题所在。 如果热电偶在具有接地回路电压的环境中使用,则ADC可能无法正常工作。

    使用ADC进行测量时,热电偶需要具有一些直流偏压,这通常接近器件的中刻度输入范围。 即,如果使用具有+5V电源的ADC,则负极热电偶导线将连接到+2.5V,以便测量值处于PGA输入范围的中间。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用的热电偶探针焊接到护套外,护套导电。

    在此配置中,我是否能够安全地拆下偏置电阻器以防止接地回路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    根据您使用的设备,有几种方法可供选择。

    如果您使用的是ADS1118,则只需将负极热电偶导线接地即可。 ADS1118不使用真正的放大器来增加测量的增益。 它使用输入电容器缩放来执行增益,因此输入范围要大得多。 对于像ADS1220这样的器件,您也可以绕过PGA来执行相同的操作,但只能获得4个增益。 通过将热电偶接地,您可以确保接地回路电压为0或显著降低。

    如果您使用ADS124S08或ADS114S08,您也可以将热电偶连接到接地并绕过PGA,但您只能在增益为1的情况下进行测量。 这不是一个很好的解决方案,因为分辨率会很差。

    最好的做法是将热电偶接地并使用双极电源。 将AVDD设置为+2.5V,AVSS设置为-2.5V,使接地位于两个电源之间的中间位置。 这样,输入将在PGA的输入范围内,增益可在任何设置下使用,并且您仍将热电偶设置为接地,从而将回路电压降至最低。

    所有这些可能性都需要将热电偶接地。 当然,连接会有一些限制。 如果热电偶连接到高电压,则需要考虑使用串联电阻保护ADC,并确保存在低阻抗接地路径。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是,接地热电偶的"等效电路"应该是这样的? 这是否正确? 否则,我不认为需要双极电源,因为只测量正电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    接地的热电偶意味着热电偶尖端有电气连接,但不一定接地。 除非您明确地将其接地,否则它不会接地。 我们将热电偶连接到接地,以尝试消除连接热电偶的接地回路。

    对于ADS124S08/ADS114S08,需要双极电源,以便在中间电源点设置热电偶测量(近地共模直流输入)。 这可确保输入测量值在PGA的输入范围内。 由于这是热电偶测量,您可能需要高增益并使用PGA。 PGA的设置类似于仪表放大器的前端,具有输入范围限制。 ADS124S08数据表第34页介绍了PGA输入电压要求。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我现在知道,由于PGA输入限制,双极电源是必要的。

    在之前的帖子中,您曾推荐以下内容:

    如果您使用的是ADS1118,则只需将负极热电偶导线接地即可。 

    此图片是否正确? 我想我可能会误解你的建议。 由于机械设计约束,我无法拆除热电偶末端的接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle,


    我现在明白了。 是的,这是正确的连接。 热电偶接地至您正在测量的任何底盘,另一个接地则是ADC测量电路的接地。


    吴若瑟