This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3241:SYSREF终止

Guru**** 2880970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662076/adc3241-sysref-termination

部件号:ADC3241

团队成员,您好!

如果未在此部件上使用SYSREF,则终止输入的正确方式是什么? 接地的0.1uF是否正常?

此致,

I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,I.K.

    如果未使用SYSREF输入,则可以使用0.1uF电容器将其端接至接地。

    请通过设置Register 70Ah,bit 0 = 1来确保SYSREF缓冲区已禁用。 (PDN SYSREF = 1)。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jim。

    此致,
    I.K.