This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:AVSSa连接

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661817/amc7832-avssa-connection

部件号:AMC7832

您好,支持者

我的客户采用了AMC7832解决方案。 事实上,它们需要支持到-5V的负DAC电压范围。 AVEE连接至-7V,VRANGEA连接至2.5V。 但它们对AVSSA连接错误,AVSSA连接到GND。 AVSSa连接到GND时是否可以支持负DAC电压,或者必须将AVSSA连接到AVEE? 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持者

    作为客户的最新确认,它们还可以接受正DAC电压。 所以问题是,对于电流连接,AVEE=-7V,AVSSA=GND,VRANGEA=2.5V,它是否可以正常工作? 此连接的DAC范围是多少?

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很遗憾,这不是有效的配置。 A组中的DAC将假定为10V范围,但由于缺少负电源,输出将夹紧到~Ω GND。 组A是否是唯一存在问题的组? 可以禁用参考缓冲区,但我需要与我们的设计团队核实,看看这是否等同于将范围引脚接地。

    我会尽快回复您。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我与我们的设计团队进行了检查-禁用缓冲区与将VRange引脚接地不同,因为断电时缓冲区处于高阻抗状态。 我认为客户需要返工主板才能解决此问题。

    谢谢!
    保罗