This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:Getting a PGARAIL_N Fault.(ADS1263EVM-PDK:获取PGARAIL_N故障。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661773/ads1263evm-pdk-getting-a-pgarail_n-fault

部件号:ADS1263EVM-PDK

 MUX设置:ADC1 => AIN0

Bypass & Chop =已禁用

ADC1过滤器类型:辛卡1

ADC数据速率:400 SPS

AIN0已接地。 因此,期望ADC1输出接近零。但是,总是得到PGARAIL_N故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    如果您已启用PGA,则在将任何输入连接到AVSS或GND时(假设您使用的是5V单极电源),您将收到此错误。 PGA输出无法驱动至地面,触发此标志以警告您输出已饱和。

    我建议不要将您的测量参考地线,而是使用VBIAS选项,选择AINCOM作为负输入,这样您的测量就会与AINCOM (+2.5V,中等电源)有关。

    如果您需要将输入完全测量到0V,则可能需要在AVDD/AVSS上使用双极电源(+/- 2.5V),以便0V处于PGA的共模范围内。

    此致,
    Chris