This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482evm中的I和Q连接器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW3084EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661693/dac3482evm-i-and-q-connectors-in-dac3482evm

部件号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他部件: TSW3084EVM

DAC3482evm具有连接器J2,J3,J6,J7,您可以指定哪个输出是I和Q吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从技术上说,这并不重要。 可以为I或Q配置任何DAC输出。例如,我们在TSW3084EVM参考设计上使用的惯例是将IoutA设置为“I”,将IoutB设置为“Q”。 同样,对于第二个调制器,我们将IoutC设置为"I",将IoutD设置为"Q"。 交换这些连接只会产生反向频谱(即在调制器的较低边带而非较高边上获得所需的信号)。

    --RJH