This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DVDD的负载电流功能

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, ISO7831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661305/dac8760-load-current-capavility-of-dvdd

部件号:DAC8760
主题中讨论的其他部件: ISO7831

尊敬的专家:

我的客户正在考虑DAC8760并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我正在考虑DAC8760的电路图96。

DVDD为两个ISO7831供电。

我担心电源电流。

其中一个ISO7831用于串行clk,CLK频率高达12.5MHz (25Mbps),最大电源电流可能为7.8mA。

另一个ISO7831不适用于报警,CLR和闭锁,不是很高,最大电源电流可能为 3.9mA。

两个ISO7831的总电源电流为11.7mA。

另一方面,DVDD的电源电流高达10mA。  

隔离器的电流超过DVDD的电源电流。

这是否意味着DVDD在最坏的情况下不可用?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    在这种情况下,我的最佳建议是参考数据表中的图14,该图说明了DVDD内部LDO负载调节。 在大多数情况下,LDO似乎可以很好地调节其输出电压,直至在~35mA时出现显著变化。

    当然,这是一个典型的曲线,因此单元之间的行为可能会略有不同。 一般而言,数据表参数具有很强的保护带,在这种情况下,建议10mA "max"(最大)的具体条件不明确(即,这是否基于一个1 % ,5 % ,10 % 等负载调节偏差?)。 鉴于隔离器所需的总电源电流非常接近电气特性表"max"以及典型特性曲线所暗示的大头戴式,我认为这是隔离器与DAC8760 DVDD LDO一起使用的安全应用。

    我可以进一步了解EC表规范的条件,但我认为这应该完全可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您的回复。

    我了解DVDD (10mA)的负载电流不仅应被视为电气特征,还应被视为图14。

    根据图14。 ,负载电流可提供高达35mA的电流,为两个隔离器供电可能没有问题。

    我将与客户分享此信息,并继续进行设计。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一