This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JESD204b线速率计算

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661402/adc12dj3200-jesd204b-line-rate-caculation

部件号:ADC12DJ3200

我想知道JMODE 1的实际线路速率。在JMODE 1中,采样速率为6.4 GSPS。 根据数据表第66页中的数据格式,我能否按以下方式计算线速:

6.4 GSPS/80*64位*10/8= 6.4 Gbps。

但 在传统的计算线路速率的方法中,结果是6.4 GSPS*16bit*10/2/16=8 GSPS。

哪一项是正确的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

    第一个计算是正确的。

    第二种'传统'方法假定每个ADC样本生成16位。 此方法适用于转换器,其中每个采样值在格式化和传输之前最多填充16位。 许多14b和所有16b JESD204B ADC都是这种情况。 对于此12b ADC,使用此方法的效率非常低。 我们不是将每个样本填充为16b或2个八位字节长,而是将每个数据帧的末尾填充为4位,这样该帧就有8个八位字节长。 此填充增加的开销要少得多。

    查找ADC12DJ3200线路速率的最简单方法是在表18的R列(Fbit/Fclk)中查找值。 对于您提到的JMODE1案例,在6.4 GSPS中,输入时钟速率为3.2 GHz。 由于R=2,线路速率为3.2 (2)= 6.4 Gbps。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ! 非常有帮助。