This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B49:电路板设计

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B49, ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661480/ads61b49-board-design

部件号:ADS61B49
在“线程: ADS6125”中讨论的其他部件

我只是在尝试设计一个基于ADS61B49高速ADC的波形捕获板。

在ADS61B49产品页上,有ADS6125评估模块和TSW1405捕获卡的链接。

我从该链接下载了ADS61xx设计包,并获得了ADS61xx EVM板的原理图。

我还通过Google搜索找到了ADS61X9-55xx评估模块的pdf文件。 它具有ADS61X9-55xx EVM的示意图。

出于调试目的,我想使用TSW1405来捕获ADC数据,直到我的捕获卡设计完成为止。

我的问题是应该使用哪种QTH连接器引脚分配,ADS61xx原理图或ADS61X9原理图?

有一些细微的区别,例如D12_D13_P和D12_D13_M信号连接到ADS61XX EVM上的QTH连接器引脚38和40,但它们连接到ADS61X9-55xx EVM上的引脚32和34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考ADS61X9-55xx原理图RevB。 这是主板的后一个修订版,带有更最新的示意图。 您可以在ADS61x9用户指南:SLWU061A中找到设计数据库材料。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的RJ:

    非常感谢您的快速响应。
    我将遵循ADS61X9-55xx shematic。

    Kobayashi