This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD188:是否可以使用与ads1256相同的比率计和交流激励方法?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, TIPD188, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661235/tipd188-is-possible-to-use-the-same-approach-of-ratiometric-and-ac-excitation-with-ads1256

部件号:TIPD188
在“线程”中讨论的其他部件:ADS1256,, ADS1262

尊敬的各位:

查看ADS1262数据表(用于TIPD188)后,Vref必须为正(PAG 41)。 但是,为了使用建议的"AC"激励获得比率式关系光度计,Vref有时必须为负值(一旦Vref=VrefP-VrefN和激励开关随时间的推移)。 我认为TIPD188工作正常,这可能是数据表上的故障。 因此,是否可以对ads1256使用相同的方法?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurindo:

    欢迎来到TI E2E论坛!

    ADS1262具有内部参考多路复用器,能够切换正负参考输入;因此,通过(正确)编程器件寄存器,可以始终保持正参考电压。

    对于大多数其他 Δ-Σ ADC,您需要实施某种外部切换以确保参考电压始终为正。  

    虽然您可以使用ADS1256执行类似的操作,但请记住,它的参考电压限制为2.6V,因此在通常需要较大参考电压的应用中,它不是我的首选。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    感谢您的简短回复。  顺便说一句,你做过的关于AC激励的好文章。

    关于ads1262内部用于参考引脚的开关,这是我以前在ads1262数据表中没有见过的关于它的错误。 但是,我不明白为什么在tipd188设计中,你改变了参考极性,用开关,然后在ads1262中,你又改变了这个极性,以保持正极。 这与保持始终固定并使用开关仅更改称重组件的激励不同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laurindo:

    谢谢!

    您当然可以将参考电压配置为固定电压,而不必担心切换参考电压。 但是,在TIPD188设计中,我们希望直接在桥接器处测量基准电压,以确保设计真正是比例式的。

    您可以测量到桥接器的激励电压越近,匹配就越好。 出于同样的原因,某些称重传感器使用6线而不是4线...额外的两条线是"感应"线,允许您直接在桥上测量励磁电压。 使用4线负载单元时,将激励源连接到电桥的导线中会出现一些压降。

    我希望这能有所帮助!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Chris。 我明白了你的观点。 我将使用ads1262进行设计, 我还将尝试使用当前源激发