This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:VEP数据采集

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198ECGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661526/ads1198ecgfe-pdk-vep-data-acquisition

部件号:ADS1198ECGFE-PDK
线程中讨论的其他部件: ADS1298ECGFE-PDKADS1198

大家好,

目前正在从事一个新项目,并将ADS1198ECGFE-PDK作为可能的解决方案。  利用颅骨中线的3电极设置,努力获取VEP EEG信号并将结果绘制到PC屏幕上。  但是,我目前正在开发自己的C#代码,我很想知道是否可以将ADS1198ECGFE-PDK与Visual Studio这样的C#编译器一起使用(例如,如果有通用函数库),或者是否只能与提供的评估软件一起使用。  提前感谢您的参与。

Ronald Siwoff博士,Analog Brain Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    欢迎参加我们的论坛!

    通常,我们不期望也不支持将EVM用作开发平台。 它们实际上仅用于评估设备性能和功能。 可从ADS1298ECGFE-PDK产品页下载源代码,但不支持任何修改。

    如果您有关于ADS1198本身的其他问题,请随时发布。

    此致,