This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:RLD

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661508/ads1298r-rld

部件号:ADS1298R

大家好,

随附的文件描述了去年要求我们解决的旧的未决问题。

这是来自以色列的一个学术机构项目。

这属于两个产品系列,但可能与ADS1298R相关。

请建议或将TMS组中的相关人员添加到此主题顶部。

此致,

e2e.ti.com/.../TI-Question-RLD-_2800_updated_2900_.docxArik.P。2900。

AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ariel:

    感谢您发布他们的问题。

    我注意到寄存器设置之间最重要的区别是数据速率从500 SPS增加到8 kSPS。 客户需要确保SPI接口正在读取每个/DRDY周期之间的所有数据(状态+ 8个通道= 216位)。 我将使用逻辑分析器检查SPI信号,并验证客户读取之前的转换时是否出现新的/DRDY中断。

    值得注意的其他注册详细信息:

    • 客户给CONFIIG2[1:0]写了02h。 这不是支持的设置。
    • 客户给CONFIIG3[5]写了01h的邮件,要求使用VREF = 4 V,而不是2.4 V。没有问题,只需验证他们是否正确地将输出代码转换回电压。

    我不理解客户所说的"MMB0在低分辨率下运行,C5515在高分辨率模式下运行。 ... 建议不要将C5515的模式更改为低分辨率,否则波特率会变慢。" 对我来说,这完全独立于ADS1298R中的高分辨率模式与低功耗模式,因此我不理解它的相关性。 DSP只需对ADS1298R中的/DRDY中断作出响应,并在下一次转换之前读取数据。

    我还查看了跳线设置,但没有发现任何问题。

    跳线设置注:

    • JP2 =[1-2],AVDD = 2.5 V
    • JP6 - JP14 =[1-2],直流耦合输入
    • JP15 =[1-2],ECG屏蔽已接地
    • JP17 =打开,RLDOUT未连接至屏蔽
    • JP18 =[2-3],已选择板载外部振荡器(OSC1)
    • JP19 =[1-2],板载外部振荡器(OSC1)已启用
    • JP20 =[2-3],AVSS =- 2.5 V
    • JP21 =[2-3],/CS在3.7 中提供
    • JP22 =[1-2],启动被拉高或由3.1 控制
    • JP23 =[2-3],内部振荡器被3.2 选择或控制
    • JP24 =[2-3],DVDD = 3.3 V
    • JP25 =开路,使用内部参考电压
    • JP33 =[1-2]和[3-4],CH1连接到电极输入
    • JP34,JP35 =[1-2],使用了机载呼吸模拟器
    • JP36 =[2-3],用于控制呼吸模拟器的外部时钟

    此致,