This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:同时向双DAC发送两个数据流

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661245/tsw14j56evm-sending-two-data-streams-simultaneously-to-dual-dac

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82EVM

通过将TSW14J56连接到DAC38RF82EVM,我们正在尝试为两个DAC获取两个独立的波形。 但我们始终在两个DAC上看到相同的信号:当我们从TSW14J56通过通道1发送数据时,两个DAC都将得到更新。 当我们在通道2上发送数据时,也会发生同样的情况。 我们使用的DAC时钟为2600MHz,具有2x插值。 TSW14J56设置为1300Mbps,DAC配置为LMF 821。 我们要发送,例如,500MHz到信道1 (或DAC A),501MHz到信道2 (或DAC B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary
    我们正在研究您的问题。
    您最迟应在明天得到回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary,

    HSDC Pro GUI左下角的IQ多色调生成器工具 用于 创建自定义测试色调文件。 这些文件是.csv格式,可加载到TSW14J56中。 使用DAC38RF82EVM时,此工具创建的.csv文件将有两列,一列用于DAC A,另一列用于DAC B。HSDC Pro允许您保存这些文件(有关如何执行此操作的详细信息,请参阅HSDC Pro用户指南)。 您需要做的是创建一个500MHz的实音并保存文件。 然后创建501MHz的实音并保存此文件。 获取第一个文件并删除第二列。 然后从第二个文件中选择一列,并将其作为新的第二列添加到第一个文件中。  现在将此新文件下载到TSW14J56EVM中。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,感谢您的快速回复。 很好。