This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/661461/adc32rf45-adc32rf45

部件号:ADC32RF45

您好,

我有两个关于ADC32RF45的寄存器写入和读取的问题。 我确保ADC32RF45同时接收采样时钟和sysref。

1)我应该在寄存器写入之间,页面切换之间或任何此类内容之间设置延迟。

2)我写寄存器x"4002" x"00",x"4003" x"00",x"4004" x"68"来选择主数字页A。但是当我读回这些寄存器时,我只得到x"00"。 我输入的地址为x"4004"以阅读注册。 我做错了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G.,

    您不需要延迟。 要进行读取,您需要在要发送的数据的R/W位中写入一个“1”。 这是MSB,如表27所示。确保M位和P位也设置正确。 尝试使用0xE004而不是0x4004。

    此致,

    Jim