This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:有关VREF旁路要求的问题。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818, LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092281/adc128d818-question-regarding-vref-bypass-requirements

部件号:ADC128D818
在“线程: LM4140”中讨论的其他部件

有关 adc128d818 VREF的旁路盖的数据表问题-在 adc128d818数据表中,它表示

1)在第4页上,它指出"ADC128D818允许两种来源VREF的选择:内部或外部。 如果使用了VREF-V内部2.56 ,则保持此针脚未连接。'  下面的 μF是“Bypass with the parallel combination of 1-m ²(电解 或钽) and 0.1 -μF (t陶瓷) icalors,” 第二条评论是关于引脚的自己的段落,似乎 表明无论 使用外部电源与否都需要旁路。  例如 ,它不会通过say.....in访问外部源的事件,绕过如下...  

2)在第38页上,它指出"VREF源必须具有低输出阻抗,并且需要绕过最小电容器值0.1 µF。 µF µF将更大的电容值1 μ A与0.1 μ A并联放置。 ADC128D818的Vref与所有ADC转换器一样,不会拒绝噪声或电压变化"。  这并不说明该源是外部,内部还是两者兼有。

3)第35页上的图38。  显示标记为"可选"的LM4140外部参考。  但是,对于外部参考右侧的旁路盖没有此类"可选"评论,似乎表示无论您是否拥有LM4140,旁路盖右侧都是必需的。


因此,数据表中有关VREF绕过主题的内容含糊不清。  鉴于以上的评论…

1)使用内部VREF来源时是否需要旁路帽?

2)如果不需要使用内部源,则在使用内部参考时,如果安装了这两个旁通盖,会发生什么情况。

  A)是否会使内部Vref更加安静

  ..... 或

  b)是否会使部件无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    首先,欢迎来到TI E2E社区!

    如果使用内部VREF,则不需要外部旁路帽。  使用内部参考选项时,此引脚未连接到内部参考输出。

    如果可以使用外部参考,您可以在此引脚上包括一个电容器,并保留其已填充或未填充,否则将此引脚保留为无连接(无外部电容器)将为内部参考选项提供数据表性能。

    此致,
    Keith Nicholas  
    精密ADC应用