This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:将EVM连接到PC时出现以下错误("无法识别器件= ADS131A04"

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091747/ads131a04evm-i-am-getting-the-following-error-when-i-connect-the-evm-to-the-pc-unable-to-identify-device-ads131a04

部件号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他部件:ADS131A04

这是我第一次在PC上安装delta sigma EVM SW,这些是我看到的屏幕截图。 设备无法识别,但软件表明硬件已就绪。 我还附上了我获得的日志文件:

e2e.ti.com/.../7823.error.loge2e.ti.com/.../5621.applog.txte2e.ti.com/.../7711.debug.txt</s>5621. 7711.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shada您好,

    感谢您的帖子。

    EVM硬件是作为一个套件提供的,包含两个PCB还是仅包含一个PCB? 我正在尝试确认您可能拥有的EVM硬件版本(一张图片也有助于确认这一点)。

    谢谢,此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    它作为一个板而来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shada,您好!

    感谢您的澄清。 您是否也安装了ADS131A04器件包? 这可能是未加载寄存器映射的原因。

    似乎该链接已从ADS131A04EVM产品文件夹中删除。 您可以在此处直接下载:

    ADS131A04EVM器件包

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan,我安装了软件包,软件可以识别ADC。 感谢你的帮助