This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6.1404万:非平均模拟电压

Guru**** 2501625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092173/dac61404-non-equal-analog-voltages

部件号:DAC6.1404万

我想在0-40V模式下使用高达30V的输出来运行DAC。  我还需要支持对GND负感应线-2V的补偿。 由于双极设置仅为+20V输出,我想在+32V时运行AVdd,在-5V时运行AVss。  因此,从本质上讲,DAC只需驱动正电压。 但模拟运算放大器需要支持小于GND的运算,并以相同的量补偿输出电压。   IE如果Vdac为10V且SENSEN为-1.5V,则相对于GND,输出电压将为+8.5V。   

如果Avxx电压不相等,但相反,设计是否有任何特殊补偿?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    我会回头看你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattew,

    只要电源电压(VDD,VSS和VSENSEx在建议的操作条件下指定)不存在问题。

    IAM未发现您的工作状况存在任何问题,因此不需要任何额外补偿。