This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:部件识别和ADC内存映射

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092861/adc12dj5200rfevm-part-identification-and-adc-memory-map

部件号:ADC12DJ5200RFEVM

大家好,

  1. 我们需要利用机上时钟设施。 用户 手册中的7.2 2节详细介绍了所需的电路板修改步骤。 但是,识别主板上的组件有点困难。 请检查下图并确认我们已正确识别部件。
  2. ADC配置GUI是否提供了必须加载到ADC芯片上的最终内存映射? 此软件是开放源代码还是有任何C库或dll可以加速软件开发?

非常感谢!

此致,

Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen,您好!

    我不认为图片附在最后一篇文章中。 不管怎样,这里的屏幕截图显示了这些模式。  

    是的,您可以双击GUI左下侧显示“Idle”(空闲)的位置,日志窗口将打开,当单击GUI上的任何按钮时,日志窗口将记录所有寄存器写入。  

    此致,
    Neeraj