This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:AFE58JD32 IBIS-AMI模型请求

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092696/afe58jd32-afe58jd32-ibis-ami-model-request

部件号:AFE58JD32

为了模拟AFE58JD32和KINTEX7 XC7K325T_FFG900之间的JESD204B高速传输链路,使用2英寸的总PCB轨迹,我请求 AFE58JD32 IBIS-AMI模型。

请。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolong:

    感谢您对AFE58JD32设备的关注。

    此设备受保密协议的约束,因此我谨请您通过 support_us_afe_tx@list.ti.com向我们发送一封邮件 ,我们将就您的请求为您提供进一步的帮助。

    谢谢,此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaolong:

    我看到Shabbir已就您的问题回复您。

    我要继续并结束这一话题。 如果您需要更多信息,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Abhishek