This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102QML

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S102-SEP, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092288/adc128s102-adc128s102qml

部件号:ADC128S102

您好,

对于ADC128S102,模拟输入的输入电阻/阻抗是多少? 我可能想测量一些电流,我将这些电流转换为电压,并想确保ADC具有不会影响电流测量的输入阻抗。

谢谢,此致,

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajan,

    ADC128S102的输入是开关电容器,值为38pF。  当电容器连接到输入时,您将获得一个充电电流,这取决于内部开关电阻和外部电源阻抗。  采样电容器充满电后,将出现额定电流为10nA (典型)的泄漏电流。

    如果以较高的采样速率运行,通常需要输入放大器在采集时间段内为采样电容器正确充电。  在较低的数据速率(较长的采集时间)下,您可以直接驱动ADC/MUX输入,而无需外部放大器,前提是源电阻较低。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajan,

    我想补充一下Keith的好反应,我们有一个视频详细解释这些效果,同时我们的模拟工程师计算器中也有一个工具,可用于帮助您进行设计。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers

    最后,我们最近发布了ADC128S102-SEP,这是一款空间增强型塑料产品,是我们当前的ADC128S102QML-SP产品的补充。  与标准QMLV产品相比,SEP产品可能对需要较低辐射性能的LEO应用感兴趣。