This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:原理图审查

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092749/dac122s085-schematic-review

部件号:DAC122S085

您好,

请查看随附的示意图。

此致,

Jainendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    需要注意的几点:

    1. VREFIN输入阻抗为60K,因此确保5V来自低阻抗源。

    2.连接到DAC输出的电容器的值是多少? 不要超过1.5华氏度以上

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh,您好!

    感谢您的反馈。

    我们使用了直流/直流电源(12V至5V转换器)。部件号 PDT003A0X3-SRZ。

    我们没有在输出端使用电容器。 当前已卸载它们。 这样可以吗?

    此致,

    Jainendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有问题,只需记住允许的电容器的最大值。

    此致,

    AK