This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:数字处理数据宽度和16位序列化

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090860/ads5294-digital-processing-data-width-and-16-bit-serialization

部件号:ADS5294

您好,

计算数据表P53上的筛选方程式时的内部数据宽度是多少? 由于数据和系数分别为14位和12位宽,并且由于求和中有24个(<2^5)数字,我猜ADS5294至少需要31位来防止求和溢出。

一个相关的问题是16位序列化,数据表中提到了该问题,但没有详细说明。 您能否说明从上述数字处理生成16位数字的算法? 我可以假设16位LVDS定时与14位相同,只是在帧时钟内封装16位而不是14位?

谢谢!

Hu

具有可对数据应用FIR过滤器的数字处理块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hu,

    感谢您与我们联系。

    让我与我的团队一起检查上述问题,我将回复给您。

    此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hu,

    感谢您的耐心等待。

    只是想告诉您,我仍在努力尽快将此信息提供给您。

    正如您正确指出的那样,内部ADS5294需要31位获取过滤器的输出以防止溢出,通常我们根据过滤器的增益来选择这些位。  

    我仍在尝试获取设备的内部实施,在此基础上,我将能够正确回答您的问题。 请给我更多时间了解这些信息。  

    我最迟会在星期三回复您。  

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    感谢您的留言。 我期待您的调查结果。

    最佳,
    Hu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hu,

    所以我检查了设备中过滤器的实现情况。

    根据数据表公式2;为了计算y[n],我们需要12 (系数)+14 (x[])+ 5 (总和),总计31位。

    然后,我们根据所需的数据位获取已签名的MSB位。 因此,基本上MSB 14位被视为小数块的最终输出。   

    您能否说明从上述数字处理生成16位数字的算法? 获取MSB位

    我可以假设16位LVDS定时与14位相同,只是在帧时钟内封装16位而不是14位? 是的,您回答正确。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系E2E