This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:SPI通信出现问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087571/ads8634-problem-with-spi-communication

部件号:ADS8634

您好,社区:

遗憾的是 ,我在ADS8634的SPI通信方面遇到了问题。

我尝试写一些注册簿,然后再读它们,但我总是收到同样的错误数据。

AL_PD引脚浮动,时钟为2MHz

我要执行的步骤:

-已发送重置按摩(传输: 0b00000010000001)

-写入地址06h以启用内部温度传感器和内部参考。 (传输: 0b0.11万00000110)0.011万)

-还可读取地址06h,但在miso行上获取随机数据。 (转接:0b0.1101万00000110)0.011万)

如果有人能帮助我,我很高兴。

您可以在图片中看到两个数据名称:

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp:

    我们在此线程下的通信被意外删除。 如果您还有任何疑问,请告诉我。 谢谢。

    此致,

    戴尔