This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:由于加了RC滤波导致的读数如何补偿?Ω

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091662/ads8684-rc

部件号:ADS8684

亲爱的戴尔:

我的客户在用ADS8684的时候由于前级输入信号有一些干扰,所以在输入的这里加入了RC滤波滤掉信号噪声。如图所示,R = 20k,C = 0.01uF。 但是这样的配置导致增益有偏差,之前增益设定为1,加入RC滤波增益偏移20 %。请问这种情况下如何通过读数来补偿这种增益偏移带来的误差从而回归到读取出真实值?

感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    为了补偿室温和整个温度范围内的额外增益误差,客户 必须定期进行校准。 这对于大多数客户来说是不现实的。 客户设计中外部RC滤波器的截止频率仅为796Hz,非常低。 有几种方法可以在系统级别上改进错误:

    1. 降低电阻值并增加电容器值。
    2. 选择低容差高精度和低温度漂移电阻器。
    3. 在对模拟信号进行采样之前,在室温下执行增益和偏移校准。  

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程已关闭,因为在电子邮件中进行了沟通。